Extremidades que sueldan, pinzas y Desoldering
Las extremidades que sueldan transfieren calor de los cautines a la soldadura del derretimiento y forman empalmes fuertes entre los componentes y los materiales. Hay muchos diversos tipos disponibles satisfacer diversas tareas, incluyendo desoldering, con las porciones de soldering permutable equipment.
Si usted está buscando para una forma específica o fabricante, tal como extremidades que sueldan de Weller, podemos ayudarle a encontrar lo que usted necesita. Nosotros Inventario una amplia gama de los productos de calidad de marcas de fábrica confiadas en debajo del grupo de Apex Tool, más artículos por Plato Products, de RS Pro, y de muchos más. Usted también encontrará los accesorios tales como limpiador de la extremidad del cautín para preservar su equipo, y las pinzas que sueldan para hacer llevar a cabo piezas pequeñas más fáciles.
Compre extremidades que sueldan con nuestro Web site hoy y consiga trabajar en ningunos gracias del tiempo a nuestras capacidades rápidas del envío a través de Norteamérica. Usted puede leer más sobre los diversos tipos de extremidades abajo, así como cómo cuidar para ellas.
¿Qué están soldando extremidades?
Las extremidades que sueldan son los componentes del extremo de soldering irons y guns que transfieran calor a la soldadura del derretimiento aplicada a un punto de la conexión. Designado a veces “pedacitos”, estas extremidades se hacen generalmente de una base de cobre plateada con hierro. Vienen en una gama de tamaños y de perfiles a los diversos trabajos, componentes, y materiales del juego.
La mayoría de las extremidades que sueldan son desprendibles y reutilizables, pero usan hacia fuera en un cierto plazo y necesitan substituir. Su condición es crucial al proceso que suelda, pues confía en traspaso térmico eficaz, así que es importante tomar el buen cuidado de sus extremidades del cautín o del arma.
¿Cuáles son usos comunes de extremidades que sueldan?
Las extremidades que sueldan se confían sobre en una amplia gama de industrias y de ajustes, de la electrónica a la fabricación, a la plomería, y a la fabricación de la joyería. Sus funciones dominantes están soldando, que significa la aplicación de la soldadura a los empalmes fuertes de la forma entre los componentes, y desoldering, que implica el quitar de la soldadura para las tareas de la reparación y del reemplazo.
¿Cuáles son los diversos tipos de extremidades que sueldan?
La mayoría de los cautines permiten que usted quite y que instale diversas extremidades para satisfacer diversos usos o niveles de la precisión. Las formas comunes de la extremidad que usted puede necesitar actual incluyen:
- Conical: Estas extremidades tienen un apretado, acentuado, cono-como forma y permiten que usted suelde a cualquier ángulo. Son ideales para los usos que sueldan generales así como un trabajo más delicado, pues su punto entrega calor a través de un área pequeña.
- Chisel: Otra opción de fines generales, extremidades del cincel tiene un área superficial más grande que les ayude a entregar calor creciente y a depositar el excedente de la soldadura áreas más grandes. También hacen extremidades desoldering ideales.
- Knife: Las extremidades del cautín del cuchillo o de la lámina han aplanado extremidades y son perfectas para desoldering, depositando la soldadura en boquetes estrechos, y soldar de la fricción. Éstos están entre las extremidades más finas del cautín.
- Bisel: Los finales de extremidades biseladas se cortan en ángulo para ayudarles a llevar a cabo cantidades grandes de soldadura. Están también bien adaptados arrastrar soldar.
Cómo cuidar para sus extremidades que sueldan
Las extremidades que sueldan pueden dañar el proceso que suelda si llegan a ser no fiables en calor de transferencia. Es normal para que usen hacia fuera en un cierto plazo, pero hay precauciones que usted puede tomar para prolongar su esperanza de vida y para asegurar resultados constantes.
- Use solder de alta calidad: La soldadura de baja calidad puede contener las impurezas que se acumulan en sus extremidades e impiden traspaso térmico eficiente. La soldadura que compra de marcas de fábrica reputables es unidireccional evitar esto. La soldadura de buena calidad debe derretir fácilmente en su temperatura prevista, así que compruebe las instrucciones del fabricante.
- Maintain temperature óptimo: El dar vuelta encima del calor en su cautín o arma puede dañar sus extremidades, así que puntería para guardar su temperatura constantemente cerca de óptimo. La regulación de temperatura varía entre los cautines, pero evita de usar temperaturas más altas que sus demandas del uso.
- Clean su tips: Utilice un paño limpio y un poco de alcohol para limpiar la extremidad antes de soldar, e intente un limpiador de la extremidad del cautín tal como lanas de acero de cobre amarillo o inoxidables para cualquier remanente obstinado. Después de limpiar, moje la extremidad con la soldadura fresca para prevenir la oxidación.
- Use flux: El flujo disuelve la capa de la oxidación que forma cuando los metales entrados en entran en contacto con con oxígeno, previniendo la soldadura de la adherencia de soldadura articula adecuadamente.
- Tin su tips: Cubrir su extremidad del cautín en una capa delgada de la soldadura antes y después que suelda previene la oxidación, ayuda a flujo de la soldadura mejor, y asegura traspaso térmico eficiente.
¿Qué están soldando las pinzas?
Las pinzas que sueldan son las herramientas de sejeción pequeñas que permiten que usted lleve a cabo partes pequeñas en lugar fácilmente al soldar. Son de uso general al soldar la joyería.
Extremidades que sueldan y accesorios de la compra en línea con RS
Si usted es caza para el reemplazo del cautín de Weller inclina u otra marca de fábrica reputable, tenemos todos los nombres, acción, y servicios que envían que usted necesita. Con un arsenal tan extenso de la extremidad mecanografía en el mercado, el filtro por forma, el fabricante, el tamaño, y más a casero adentro en sus piezas ideales.
¿Consiguió una pregunta? Contact nuestro consejo de team o del hallazgo y noticias de la industria en nuestro expert hub.
En orden: 26
En orden: 62
En orden: 5
En orden: 26
En orden: 62
En orden: 5